This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8342:LM8342的应用问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730055/lm8342-application-issue-for-lm8342

器件型号:LM8342

大家好、

 我的客户在使用 LM8342时遇到一些问题、 您能否帮助查看 SCH 是否适用于 LM8342? 谢谢。

  1. 一种是使用另一个 IC 同时下载 LM8342代码,代码下载失败。 电路如下例1:
  2. 基于上述问题、我们 在将 LM342更改为另一个 IC (如 IML7972)时进行如下实验案例2、代码下载正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、
    原理图对我来说很好。 原理图中未显示4.7K 欧姆 I2C 上拉电阻器、但我假设它们的上拉电阻与 LM8342的 VDD 输入电源电压相同。
    我可以想到的唯一问题是、WPN 引脚上的内部下拉电阻器可能无法完全下拉该信号。 您能否通过将 WPN 引脚3连接到 GND 来进行实验、以查看它是否有任何影响?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Khan 将尽快检查,任何更新都会让您知道。