This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:热阻

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749838/tlv743p-thermal-resistance

器件型号:TLV743P
主题中讨论的其他器件:LP5907

大家好、团队、

我有几个问题与 TLV743热阻的定义值有关。

(1)我们可以从数据表中获得 RJA 的228.4C/W (对于 SOT-23)。 您能否提供 测试板条件的信息? (PCB 尺寸、层数、cupper 覆盖百分比、cupper 厚度等)我想知道它可以尽可能公平地将热性能与同一封装中的其他 benders LDO 进行比较。

(2)我发现采用相同 SOT-23封装的 LP5907具有193.4C/W、热性能更好。 LP5907和 TLV743之间有何区别?
如果差异来自器件本身、我可以将器件更改为 LP5907。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    测试板是行业标准 JEDEC 高 K 热测试板。 JESD51-7中介绍了该电路板的参数、您可以在此处注册帐户后自由访问该电路板:

    https://www.jedec.org/user/register

    https://www.jedec.org/system/files/docs/jesd51-7.PDF

    LP5907与 TLV743具有不同的 RJA、因为它具有不同的设计和布局。 请记住、器件的最终 RJA 将取决于 PCB 布局、 而且、通过热优化布局、可以将 RJA 降低30%至40%、该布局包括外层和内层的覆铜、并在器件周围使用散热过孔来连接这些覆铜。  

    谢谢、

    Gerard