This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:DC50V-300V 输入385V 200W 输出

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748334/ucc28056-dc50v-300v-in-385v-200w-out

器件型号:UCC28056

大家好、

我听说 UCC28056接受直流输入。

这是新问题。

从 DC50V 到300V 输入 和385V 200W 输出、无数字控制、仅模拟控制器。

DC50V 和 DC150V 输入之间的关系、无效率规格。

直流150V 和直流300V 输入之间、效率为98%。

UCC28056可以满足这一要求吗?