This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Xilinx Kintex 7 FPGA XC7K160T 电源解决方案

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732205/xilinx-kintex-7-fpga-xc7k160t-power-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65023TPS650864TPS650861

 您好,团队,  

一个基于  Xilinx Kintex 7 FPGA XC7K160T-1FFG676的客户项目。  我们在设计电源方案时需要支持。 我们计划使用 TI 开关和稳压器来实现这一目的。

 

我们是否有任何 PMIC/电源解决方案支持 Xilinx Kintex 7系列 FPGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    是的、提供了解决方案、您可以使用以下链接查找适用于此器件和其他 Xilinx 器件的解决方案:
    www.ti.com/.../xilinx.html

    以下参考设计专为使用分立式组件的 kintex-7而设计。 或者、客户可以使用 TPS65023等器件来支持多个电源轨。
    http://www.ti.com/tool/PMP7978

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi、

    我看到您已经看过有关 Zynq UltraScale+的问题、并将其作为后续问题提出。

    TPS650864可用于大多数需要高功率的大型 Xilinx 应用。 我们最近一直在为最新的 Kintex UltraScale+(KU+)制定电源建议、下面是一个使用 TPS6508641为 KU+系列中的 KU3P-KU15P 器件供电的解决方案。

    由于 Kintex-7是 KU+系列的较旧版本、因此设计中会有很多相似之处。

    如果您发现 TPS6508641的接线方式与设计中的接线方式不完全相同(因为内核和 DDR 电压更高)、您可以查看 TPS650861客户可编程 PMIC 来开发您自己的定制 PMIC 解决方案。

    也是一个名为 TPS65806100:多轨电源管理 IC 的客户编程的入门视频教程