This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:自定义引导闪存示例项目

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746642/ucd3138-customized-boot-flash-example-project

器件型号:UCD3138

尊敬的 UCD 团队的朋友:

好久不见。 希望一切顺利。

我想使用 UCD 的自定义引导闪存(UART),您可以与我共享示例代码吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack、我们正在检查此工具的可用性、并尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Yizik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    大家听得好、希望大家都好。
    由于您精通这一点、我将共享一些没有文档的代码、但我认为这对您来说不是问题、因为您对 UCD 非常熟悉、并且在过去曾使用过许多 UCD 引导加载程序。 我将在今天晚些时候或明天再次与您联系
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cormac、

    很高兴听到您的声音。 源代码正常。 谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack
    您可以共享您的电子邮件地址吗?
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cormac、

    我的电子邮件地址:tanguo@megmeet.com

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cormac、

    感谢您的大力支持。 它解决了。