This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:如何检测 VOUT 是否对 SW 短路并提供保护?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732073/tps61256-how-to-detect-vout-short-to-sw-and-make-the-protection

器件型号:TPS61256

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其产品中设计了 TPS61256并进入了 MP 阶段。 在 SMT 期间,他们发现一些 TPS612R 的 SW 短接至 Vout,因为这将绕过 谷值电流感测电路, TPS61256无法检测高电流、此外、当发生这种短路时、TPS61256将检测到 Vout 低于设置值、因此它将加快开关速度并产生更大的电流和热量。

是否有任何方法  检测到 VOUT 对 SW 短路并提供保护? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    您可以通过一种方法来检测 SW 对 Vout 的短路。
    1将 EN 引脚和 BP 引脚连接到 GND、
    2为 TPS61256上电。
    3检查 Vout 电压、如果 Vout=Vin、SW 对 Vout 短路;如果 Vout=0、SW 对 Vout 不短路。