This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR:

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747399/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

可能涉及的人员、

我想知道、如何在升压模式下不按照以下用户指南程序开启 LM5170 EVM 板、目前我进行了升压模式实验。

但是、开启顺序必须遵循用户指南的说明、开启过程如下所示:如果我不执行每个步骤、则无法在升压模式下打开。

但是、有一个步骤应该不合理、在实际 情况下、在出现低压电池之前不存在高压电池/电源、在升压模式下的实际启动场景应该是对高压侧进行预充电

电容器、当电容器的电压上升到特定电压时、打开 HV 侧继电器以避免 HV 侧浪涌电流、在点火期间、双向直流/直流转换器中不应存在 HV 电压  

转换器、不是吗? 请向我推荐另一种开启解决方案、非常感谢!   

3.2升压模式加电和断电序列

请参阅表2至表5以了解正确的跳线设置。

2.打开 HV-PS 电源和 HV-E-Load。

3.打开 LV-PS 电源。

4.在 J17引脚5上施加大于2.5V 和< 6V 的电压(主器件使能)。

5.在 J17引脚11或 J18引脚11 (ISETA)上施加逐渐从0V 上升到1.5V 的模拟电压,或在 J17引脚13或 J18引脚13上施加0至48%的 PWM 占空比信号。

6.执行测试。

7、测试完成后、关闭 ISETA 或 ISETD 信号、移除 J17引脚5上的电压、并关闭 E-Load、HV-PS 和 LV-PS。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Changchieh、

    感谢您考虑使用 Lm5170。 该 EVM 专为自动动力48V-12V 双电池系统而设计、并假设使用了两节电池。 如果您没有 HV 端口偏置、则需要拆下断路器 FET。 EVM 在断路器 FET 的 PCB 背面有两个外露焊盘。 您可以焊接一个铜带来连接两个 FET、而无需拆下四个断路器 FET。 但是,您需要短接 J3,标记为 SYNC_R,以便在没有48V 电压的情况下启动。

    您还需要将21的引脚1-2短接以从 LV 端口电源获取10V 偏置电源、并关闭 J1的引脚2和3以使 LV 端口电源上拉 UVLO。

    请记住关闭 J34、J35、J36和 J37、即使您不是在降压模式下运行。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的善意帮助、问题不仅在于在升压模式下为 EVM 板加电、还在于现场应用、

    根据我们客户的应用、即在点火阶段打开直流/直流转换器以实现预充电功能、不存在我之前提到的 HV 侧蓄电池。

    现在、我想知道您是否可以提供一种替代方法来在升压模式下开启 LM5170、而不会提前出现 HV 侧电压。

    再次感谢、

    此致

    ChangChieh