This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:剩余充电容量不准确

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, EV2400, BQ28Z610, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732304/bq28z610evm-532-inaccurate-remaining-charge-capacity

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ28Z610BQ78Z100

您好!

我在使用电池组管理器评估模块执行锂离子电池学习周期时遇到问题。 使用 Battery Management Studio 应用程序记录日志后、可以明显看出剩余的充电容量会突然降至0、而不会改变电压或任何其他参数。 随附两个屏幕截图、一个是最终放电中的充电容量下降、另一个是初始放电中的充电容量下降。 请注意、这两个过程不属于同一学习周期。 初始放电截屏显示了我们的最新迭代、并且是最准确的。 我们设法使剩余的充电容量不会大幅下降、但当我们希望充电容量在 6.8V 时变为0时、充电容量将在6.9V 时变为0。

下面是使用的组件列表:

  • INR18650-35E Samsung SDI
  • BQ28Z610EVM-532
  • 德州仪器 EV2400

学习周期如下:

  1. bq28z610EVM-532 直接连接到两个 INR18650-35E Samsung SDI 电池
  2. bq28z610EVM-532连接到 EV2400接口板、后者从另一端连接到 PC
  3. 启动了 Battery Management Studio 并 从列表中选择了2610_0_20_bq28z610
  4. 电量监测 计固件 已更新为最新版本
  5. 选择的化学 ID 为"2123 (3500mAh)"
  6. 附件是一个 Excel 文件、其中包含在数据存储器中输入的参数
  7. 从"如何完成 bq28z610/bq78z100的成功学习周期"中、实施了4.2.1过程中描述的替代方法  

初始放电已经执行了几次、这个问题过去一直在发生。 请提供建议

此外、有人能否解释 SOH 是如何计算的?

e2e.ti.com/.../Golden-Data-memory-data.csv.xlsThanks提前、

Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LC 未完成时、您的周期会下降、这种情况并不少见。 我看到您的文件的更新状态为0x04。 这意味着您没有 Qmax 或 Ra 更新。 为此、您需要首先学习 Qmax、然后完全对电池进行 DSG。 直到您拥有的任何配置、所有赌注都已关闭。

    SOH 是 FCC/设计容量、其中 FCC 由 df 电量监测部分中的 SOH 负载率设置的负载率决定。