This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203HEVAL:电压输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203HEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747563/lmz14203heval-voltage-output

器件型号:LMZ14203HEVAL

使用 参考设计上的6.81k Ω 电阻器将输出电压拨入接近5V 的电压。 Rfbb。 我应该做的任何其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    数据表中的公式2显示了如何计算外部分压器电阻器组合的稳压输出电压。

    Vo = 0.8V *(1 + Rfbt/Rfbb)  

    如果您需要使用 LMZ14203HEVAL 并保持 Rfbt = 34k 欧姆的5V 稳压输出、结果如下:

    Rfbb = Rfbt /((Vo/0.8)-1)  

    Rfbb = 34k 欧姆/((5/0.8)- 1)= 6.47k 欧姆。

    最接近1%的电阻器为6.49k Ω、这将使您接近5V 输出。

    此致、

    Jimmy