This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18504Q5A:漏极端子的过孔上的焊盘

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, CSD18511Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746990/csd18504q5a-pad-on-via-for-drain-terminal

器件型号:CSD18504Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18511Q5A

您好!

 

我对以下器件有一个问题。

・CSD18504Q5A

・CSD18511Q5A

 

TI 是否建议在这些器件的漏极端子上使用焊盘?

您是否有任何有关焊盘、掩模和过孔的推荐设计数据?

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba San、您好!

    很高兴再次听到您的声音。 我们已经咨询了封装团队。 过孔对于增强热性能非常重要。 您可以将过孔放在焊盘外部(靠近引脚) 、如所附图片所示。 您还可以在 焊锡膏模版的开口(4个较大的矩形形状)之间放置通孔  、但不能直接在通孔顶部打印焊锡膏。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。
    您是说 TI 不推荐漏极引脚使用焊盘过孔?

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Via_5F00_placement.pdfHi

    对于漏极端子、可以使用焊盘通孔。 建议将通孔放置在焊料模板开口之间的通道中、以防止将焊锡膏直接打印到通孔上。 焊盘、遮罩和过孔设计将取决于客户的 DFM 规则。 请参阅随附的。 这仅用于说明目的、客户应根据其 DFM 规则决定过孔的放置和尺寸。