This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有关运行特性的查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742580/ucc2897a-inquiry-about-operating-characteristics

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TPS2373

尊敬的 TI:

我想了解一下 UCC2897A 的工作特性。

测试条件
1) 1)施加初始电源时、TPS2373 VC_OUT 电压施加到 UCC2897A VDD、并施加15V 电压。
2) 2) FET 开关和 UCC2897A VDD 降至10V。

问题:
1) 1)启动后、在最小工作电压达到8V_TYP 之前、UCC2897A 为何无法运行?

=>当 VC_IN 更改为10uF 时、UCC2897A VDD 为11.6V、不会出现问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ

    我想您需要在第二个波形中放大 Vcc 中的骤降、其中示波器的最小值为8.7V。 如果我们使用每分段100us 的时基、我们可能会看到 Vcc 电压降至8.4V 最大值以下。

    当主 FET 开始开关时、Vcc 波形中的初始 dv/dt 为低电平。 是什么导致 dv/dt 增大、从而将 Vdd 下拉至8V 电平?

    您能否共享该设计的原理图?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的关注和支持。

    我将分享原理图。

    e2e.ti.com/.../S36BW_2D00_418110121411.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您检查了原理图吗?
    我正在等待您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ

    我将检查原理图,您能否发布我要求的波形? 他们将帮助我更好地了解问题。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ

    的 Vdd 由 TPS 2373供电、请检查该器件的 Vin 引脚15上的电压是否未降至其最小值以下。

    另外、请在启动期间检查 UCC2897a 上的 FB 和 CS 电压波形、因为这些波形也可能导致 UCC2897A 停止开关。

    http://www.ti.com/lit/df/tidrrg3a/tidrrg3a.pdf 显示了 TPS 的参考设计、UCC 器件是 POE 应用。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    您的测试是否取得了任何进展?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    我希望您在此期间取得一些进展、由于此帖子没有更新、我将关闭它、如果您有更多问题、请打开一个新帖子。

    此致

    Peter