This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002EVM-001:Gerber 数据需求

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002EVM-001, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746583/lmz34002evm-001-gerber-data-need

器件型号:LMZ34002EVM-001
主题中讨论的其他器件: LMZ34002

你(们)好

我需要 LMZ34002EVM-001的光绘数据。

它是否可共享?
建议进行编辑

如果没有、请告诉我 PCB 尺寸和过孔相关信息。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    EVM 用户指南提供了 PCB 尺寸:(LMZ34002样片评估板2 x 4 x 0.062英寸)。 过孔的钻孔尺寸约为2mm。  

    此致、

    Jimmy