请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24092 您好!
能否将 PRETERM 引脚安全悬空?
我怀疑的原因是数据表(2015年8月版本)指出"如果悬空、则端接和预充电分别在内部设置为10/20%"(第21页)。 但是说明表(第4页)指出"编程电阻器的预期范围为1k 至10k)、并且在建议的工作条件下(第6页)、Rpre 项列为最小值1K、最大值10K。
提前感谢您的帮助。
此致、
Dan