This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092 PRE_TERM 左悬空

Guru**** 1145030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730938/bq24092-bq24092-pre_term-left-floating

器件型号:BQ24092

您好!

能否将 PRETERM 引脚安全悬空?

我怀疑的原因是数据表(2015年8月版本)指出"如果悬空、则端接和预充电分别在内部设置为10/20%"(第21页)。 但是说明表(第4页)指出"编程电阻器的预期范围为1k 至10k)、并且在建议的工作条件下(第6页)、Rpre 项列为最小值1K、最大值10K。

提前感谢您的帮助。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是可将 Pre-Term 悬空以设置10/20%终止和预充电。
    另请参阅电气特性表、第7页和第8页、其中 R-Pre-Term 的测试条件= High Z