This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92411:检查电路并提出问题

Guru**** 1227900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92411, TPS92410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727569/tps92411-check-to-the-circuit-and-question

器件型号:TPS92411
主题中讨论的其他器件: TPS92410

交易

我已在 project.e2e.ti.com/.../TI_5F00_question_2800_TPS92411_5F00_PowerPAD_2900_.pptx 上申请 TPS92411

请检查我的问题(请参阅 atteched 文件)

谢谢、BR

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1:
    如果 CONN1 (输入电压 AC50V/DC50V)、我们必须保持至少5W 的有效功率、
    我们使用 TPS92411提供4W 的有效功率。 有可能吗?

    不可以、TPS92411不是稳压器、而是旁路开关。 它既可以允许电流流向负载(从电流源)、也可以将其绕过。

    我可以使用华特电阻器代替 LED 吗? (次级侧消耗大约2W。)

    我不知道什么是华特电阻器、我不确定您要做什么? 这是 LED 电路吗?

    问题2:
    当消耗4W 电流(TPS92411和 WALT 电阻器)时、热量可能会成为问题。

    TPS92411不是稳压器。
    如果它使用电流源、它将允许电流流向负载或将其旁路。 它应与 TPS92410等电流调节器配合使用。

    是否有办法改善热量?

    您的负载、电流和电压是多少?您正在尝试做什么? 此电路的交流/直流部分的输出是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。