This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:在二极管 D1处测得高温

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727299/tps92515-q1-high-temperature-measured-at-diode-d1

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

我的客户使用 TPS92515-Q1并在数据表中的二极管 D1处测量90C。

它们  在 D1处放置5A/40V 散射二极管。

是否有任何建议降低 D1时的温度?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tiffany、

    了解工作条件、输入电压、输出电压、ILED、开关频率以及二极管器件型号会有所帮助。 如果 Vin 为高电平、Vled 为低电平且 ILED 为高电平、则二极管可能会变热。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。