Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92515, TPS92518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92692、 TPS92515、 TPS92518一 μ A。 低版本:
输入电压范围:9V-16V、建议输入电压范围为5V~27V 或更高。
工作电压:12V;测试电压:13.5V
3.负载:各为3V、150mA 白色 LED。 总共30个。 串联和并联连接不受限制。
驱动要求:恒定电流。
拓扑:建议使用 SEPIC 或降压/升压转换器。
其他要求:1. PWM 亮度调节。
二 μ A。 高版本:
30个 LED 的照明模式需要通过自来水点亮、而运行水模式则从1到30依次点亮。 为此、您需要保留逻辑控制。
三 μ A。 组件要求:
1.汽车级别
2.芯片和其它组件的温度电阻不应低于-40°C ~ 150°C
3.优先选用芯片和解决方案,并经证实使用。
4. EMC 兼容性(不要选择更高的开关频率以防止 EMC 故障)。