This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:通过更改单元格自动更新单元格配置文件的功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729730/bq27426-function-for-automatically-cell-profile-updating-by-changing-cell

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: bq27500BQ27520-G4

你(们)好

 

客户系统经常将电池单元格从新电池单元更改为旧电池单元、或从旧电池更改为新电池单元。 新电池单元和旧电池单元的 Qmax 和 Ra 等不同

但他们希望尽快获得准确的监测结果。

在这种情况下、bq27426是否可以自动选择最佳电池配置文件以计算正确的电量监测?

如果没有,另一个 GG (bq27500?)是否具有此功能 ?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao-San、
    bq27426不能为不同的数据包存储两个 Qmax 和 Ra 值。
    您提到的电池组仲裁功能最后在 bq27520-G2上提供。 该功能意味着在放电期间、监测计将测量的电阻与 PACK 0、PACK 1或默认 Ra 进行比较。 然后、它将切换为使用最接近匹配的系统配置。
    此功能不适用于任何 bq274xx 监测计、也不适用于比 bq27520-G2更高的监测计。
    当然、这是系统侧电量监测计的一个缺点。 电池组侧电量监测计可在插入电池时实现即时 SOC 精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。  这是系统端。

    bq275200-G2是 NRND。

     最新的 bq27520-G4是否 具有电池组仲裁功能?

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常将较旧版本的 FW 移至 NRND 状态、以便客户可以定向到最新版本、但可以使用以前的版本。  bq27520-G2可直接订购、也可订购 bq27520-G4 (如果交货周期更短)并使用-G2 FW 进行重新编程。

    删除了包仲裁功能以节省代码空间、并替换为其他功能。  电池组仲裁功能没有被很多客户使用。