This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:在3.3V 输入电压下工作?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746285/tps56121-operate-with-3-3vin

器件型号:TPS56121

您好!

如果 Vdd 由外部5V 或12V 偏置、TPS56121是否能以3.3Vin 运行? 如果可以、您能否推广替代产品?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:
    由于 VDD 和 VIN 是分离的、因此这应该是可以的。 请记住、输出转换应低于输入电压(3.3V)。 您的输出电压和频率设置是什么?
    谢谢你。
    Amnat