This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:与 LMG3410r070和 LMG3410相比? 有什么不同?#39?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729606/lmg3410r070-compared-with-lmg3410r070-and-lmg3410-what-s-different

器件型号:LMG3410R070

我们知道  LMG3410r070的新闻稿、但我想知道600V GaN 模块的详细信息。 内部是 D-MIS 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    我很清楚、您是否在问 LMG3410R070中使用的600V GaN 晶体管的内部结构? 您是否有与您的设计相关的具体问题?

    提前感谢您的澄清。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的关注。 我们的 LMG3410R070是一款 D 模式器件。 但与传统的共源共栅 D 模式器件不同、我们有一个直接驱动电路来直接切换器件。 模块通电后、Si 器件不会切换。 由于这是一个 D 模式器件、因此我们将一个 Si 器件与其串联、以确保它在没有任何 VDD 电源的情况下通常处于关闭状态。 但是、它在开关期间将始终处于打开状态。

    有关此功率级操作的更多信息、请查看我们更新的数据表、如果您有任何疑问、请告知我。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我只是想知道新推出的 LMG3410r070与之前推出的 LMG3410之间的区别吗? 此器件型号 R70的功能是什么? 如果有比较表、则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的提问。 实际上、之前的 LMG3410和新器件型号 LMG3410R070是完全相同的器件。 为了直接在器件型号中向用户介绍有关 Rdson 的更多信息、我们添加了"R070"以附加到原始器件。 这意味着室温下的 Rdson 为70m Ω。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、