This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:缺少数据闪存参数说明

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729822/bq33100-data-flash-parameters-description-missing

器件型号:BQ33100

您好!

在 bq33100中、表编号 62提到了数据闪存值。

此表中有一些参数、数据表中对此没有说明。

我想知道这些参数的重要性:

1.初始化安全状态

2.了解 Delta 电压。

电容启动时间

此外、我们应该将这些参数配置为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、
    我们的此器件专家目前尚不可用、但请预计本周将收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、

    1. InitSafetyStatus 在正常模式下使用当前安全状态进行更新、完全复位时使用 InitSafetyStatus 中存储的值初始化 SafetyStatus。 默认值为0000。

    请参阅数据表的图5。 在充电至 vlearnmax 后的放电过程中会发生学习、而学习 Δ 电压是学习监测计所需的压降。 默认值为500mV、这通常是理想值。 请使用以下应用手册中的建议调整您的学习负载: www.ti.com/.../slua751.pdf

    请参阅 bq33100数据表中的图1。 电容开始时间是 A 点和 C 点之间的时间。这种延迟可确保我们在从 C 点到 D 点开始线路的数据采集之前很好地进入线性区域。通常没有理由更改默认值

    此致、
    Bryan Kahler