This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用 bqStudio 设置和校准 BQ78350-R1时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729561/bq78350-r1-issues-setting-up-and-calibrating-the-bq78350-r1-using-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOEV2400BQ78350

设置和校准 BQ78350-R1时遇到问题。 每当我尝试校准时、都会出现错误"无法使用命令0x2D 进入校准模式"。 每当我尝试选择 SEAL 或 UNSEAL 命令时、我只会返回"N/A"结果并读取。 我尝试写入 AFE 单元格映射以配置系统中的单元格数量、但现在我收到错误消息:"操作失败、因为所有数据闪存的初始读取失败。" 是否有人有这些错误和/或知道解决这些问题的方法? 我的系统使用 BQ78350-R1和 BQ76940。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avak、

    由于某种原因、您似乎无法写入数据闪存。 您是否正在使用 EVM、以及之前是否能够写入器件数据存储器?

    需要检查的几件事:

    • 在 bqStudio 中、仪表板是否显示检测到 EV2400和 bq78350-R1?
    • EV2400的 SMBus 端口是否连接到 EVM 上的 SMBus 端口?
    • 您对 EVM 的 BAT+和 BAT-引脚施加了什么电压?
    • 闪存参数有效更新电压 默认为3500mV。 VC0和 VC5之间的电压必须大于该值才能验证闪存写入。
    • 如果 AFE 电池映射指向未施加电压的电池、则器件可能已经历基于电压的关断(请参阅技术参考手册的第8.4.1节)。 确保对电池映射中的每个电池施加电压。

    请告诉我这些信息是否有助于找到问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    我不使用 EVM 这是定制板。 似乎有电压进入电池、但我可以进行仔细检查以确保情况确实如此。 默认情况下、将电池1、2和5设置为高电平、这看起来是一个奇数组合。 我最近检查了电池的电池电压、并且我的正极是 VC5和 VC0之间的压降大于3500mV。 我有一次能够写入闪存存储器、我不确定是什么导致了这种情况的改变。 似乎芯片正在关闭或复位、因为当我启动 bqStudio 并选择正确的监测计.bqz 文件时、它会首先检测监测计、然后完全中断通信。 然后、它会在失去连接和重新建立连接之间来回切换。 您是否对导致这种情况的原因有过了解? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我尝试在监测计上对固件进行编程、bqStudio 会告诉我无法编程、因为芯片不处于 ROM 模式。 您知道这意味着什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avak、

    我怀疑器件会由于某种原因而关断。 您能否向我展示电池是如何连接的以及 AFE 电池映射的? 如果强制电流过感测电阻、则会阻止器件进入关断状态。 您能否尝试一下、看看它是否会改变行为?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AH BMS 的另一端当前未连接到任何部件。 这可能是它这样做的原因。 此时电池已插入、但 BMS 本身未连接到任何其他设备。 这是系统的一部分、但我仍在等待这些板到达、因此我目前只将电池连接到 BMS、我正在尝试以这种方式对其进行配置。 这是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我强制电流通过感应电阻器、但其行为方式仍然相同。 我也无法进入完全访问、以使器件进入 ROM 模式。 我通过感应电阻器的电流是否太小? 此外、完全访问的关键是 FFFFFFFF 正确吗? 据我所知、我没有更改密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avak、

    您能否向我发送以下信息以帮助您调试问题?

    • 显示仪表板的 bqStudio 窗口的屏幕截图
    • 从命令窗口运行 device_number 时的结果
    • 从"Data Memory"屏幕中单击"Read All"时的结果
    • AFE 电池映射和系统中电池连接方式的原理图
    • 您向感应电阻器施加了多少电流?
    • 您提到系统的一部分未安装-您能否向我发送一份示意图、突出显示缺失的内容?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是仪表板的图片

    2.这是我运行 device_number 时的结果。

    3.这是我点击"Read All"时的结果。   *注意:我确实按了 unseal 命令,并为过去使用过的密钥输入了36720414。  

    这是我的原理图中电池的连接方式。 由于上述原因、单元格地图不会更新、因此我认为这对您没有帮助、因为没有数据。  

    我通过感测电阻施加了大约100mA 的电流。  

    6.这是系统缺失的部分。 基本上没有负载。 *注:这不是系统中的电池输入,而是主板的输出。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Avak。 这可确认您能够与器件通信。 DEVICE_NUMBER 命令提供正确的结果。 因此器件未处于关断状态。

    看起来器件是密封的。 是否可以尝试反转输入的代码?:0414 3672

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎不起作用。 此外、所有的位寄存器都显示为低电平或灰显、我不确定原因。 我仍然无法在 bqStudio 和 IC 之间获得稳定的连接、它会不断断开连接、因此、每当我发送命令时、它要么不会得到 ACK、要么会超时。 有时、它会给我一个涉及 MAC 的错误。 问题是否出在 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可能的。 另一个需要注意的问题是 I2C 连接。 如果 BQ78350和 BQ76940之间的 I2C 通信中断、BQ78350将持续尝试从 I2C 进行读取、以获取所需的数据并清除中断。 这将破坏与 SMBus 的通信。

    您能否发送 I2C 和 SMBus 原理图的各个部分?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 I2C 连接

    2.这是 SMBus 连接。 *注意:一个电路板本身只安装了串联电阻器和上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 BQ76940器件上将 SCL 和 SDA 连接在一起? 原理图很难分辨、但它看起来是这样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们并不是我在拿尖头时发生的、我仔细检查了板级配置文件、他们没有通过跟踪进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 可能处于某种类型的引导循环中、因为它不断连接和断开连接、对于我发送 DEVICE_NUMBER 之类的命令、我需要连续单击它、直到它最终不会失败并继续运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能发现了问题。 似乎我使用的是 BQ7694006DB 和 BQ 78350-R1。 该 AFE 提供3.3V 电压而不是2.5V 电压、这可能是导致我出现问题的原因。 我可能需要等到下一次电路板迭代到达、以测试此假设。 这听起来是否可能是我问题的根源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avak、

    这可能是相关的。 这将改变 I2C 通信上的电压。 如果 I2C 通信出现问题、则会导致 SMBus 通信变得间歇性。 您是否有替换器件、以便可以使用2.5V 稳压器对其进行测试? 3.3V 稳压器可能会损坏 BQ78350-R1、因为它超过了绝对值。 最大 电源的电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有替换器件、但我希望下周能获得具有正确 IC 的新电路板。 我切断了为电量监测计供电的迹线、并使用电源提供了我自己的2.5V 电压、但没有结果。 我已经将3.3V 的电源关闭了大约一个月、因此我很确定此时已经发生了损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很遗憾听到这个消息。 让我们看看新电路板是否解决了问题。 如果问题仍然存在、请下周告诉我。

    谢谢、
    Matt