This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:LO、HO 的 UCC27201布线布局

Guru**** 2501915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730215/ucc27201-ucc27201-trace-layout-for-lo-ho

器件型号:UCC27201

大家好、

下面是客户提出的一个小问题、需要您进行检查。

LO 和 HO 宽度60mil 至100mil 的布局是否必要? 20mil 是否正常? 20mil 下的问题是什么?

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    感谢您为您的客户提供 UCC27201驱动程序支持。 对于驱动器布线建议、为了从驱动器输出到 MOSFET 栅极到源极获得最佳性能、从驱动器输出到 MOSFET 栅极和 MOSFET 源极到驱动器接地基准的短布线长度非常重要。 HO 的接地基准是 HS 引脚、LO 的接地参考是 VSS 引脚。 这是为了在栅极驱动电流环路中实现低寄生引线电感。 在给定布线长度下、较宽的布线宽度会导致较窄的布线更低的布线寄生电感。 如果布线长度可以保持较短、则较窄的布线宽度是可以的。 由于栅极驱动电流为低平均电流、因此窄布线宽度不是电流能力的问题、而是更重要的是作为降低布线电感的一种方法。

    此致、
    Richard Herring