This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25703/BQ25700是否可以支持 PD 3.0?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729675/bq25700a-may-bq25703-bq25700-can-support-pd-3-0

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700BQ25703BQ25713BQ25703A

你(们)好,先生  

BQ25703/BQ25700可以支持 PD 3.0吗? (是否有2个器件可支持高达20V/5A 的电流?)

我们可以提供这种参考设计吗?

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogey、

    BQ25703A/700A 可支持 USB PD 和 USB3.0的功率级别。 您还可以考虑将 BQ25713/10用于同一应用。  

    但是、主机需要更改输入电流限制充电器以匹配相应的 USB 规范。

    对于参考设计、您可以在 BQ25703A 的产品文件夹中的以下位置找到几项:  

    此致、

    Joel H