This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:UCC28880输出电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729312/ucc28880-ucc28880-output-current

器件型号:UCC28880

大家好、

数据表显示最大输出电流为100mA、而为什么它在反激式应用中支持500mA 输出?  

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的关注。

    UCC28880数据表中提到的100mA 是指流经初级 MOSFET 的直流电流/RMS 电流。 它与反激式转换器的输出电流无关。 只要一次侧峰值电流和 RMS 电流保持在数据表规格范围内、输出电流可以是所需的任何值。

    VA