This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:故障忽略时的操作

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727733/tps544c20-operation-when-ignore-on-fault

器件型号:TPS544C20

您好!

如果"Ignore on Fault"(故障时忽略)设置为01h 的位2至位5、我认为 OV 和 UV 被屏蔽、但 PGOOD 也会被屏蔽吗?
此外、在这种情况下、由于 保护操作 OC 或 OT、输出电压停止后、PGOOD 信号是否会发生反应? 还是被屏蔽了?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    OV 和 UV 不屏蔽、PG 也不屏蔽。 忽略故障仅适用于裕度水平。 下面是一个在故障设置时忽略和输出短路的示例。 输出上的 OV 情况相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew-San:

    在数据表 P.31注释中、它显示"当使用 OPERATION 命令的"忽略故障"选项时、当输入裕量高或裕量低时、这些故障会被屏蔽"、在直接询问之前、我听说过可以禁用 OV 和 UV、 但是、即使将 OV 和 UV 设置为忽略故障、它的保护操作是否有效?

    此外、如果 我可以通过设置数据表中所示的忽略故障来禁用 OV 或 UV、我认为 PG 跳闸也被禁用了、对吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我看不到它在我的板上被屏蔽。 我将检查设计。

    此致、
    Mathew