This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728030/bq25120a-bq25120a

器件型号:BQ25120A

你(们)好,先生

   我想检查 引脚 B1、B2连接 BAT、是否可以用作引脚 A4 DC-DC 和引脚 C5 LDO 的输入、如 Bq2501X? 当 没有外部输入时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    B1、B2可连接到 BAT。 直流/直流的输入在内部来自 PMID。 PMID 将为 VIN 或 VBAT 电平。 为了使 LS/LDO 正常工作、您需要将 VINLS 连接到 PMID 或 VSYS。 请遵循 EVM 原理图和数据表、如果您有任何疑问、请告知我们。 )

    此致、
    gautham