请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
我的客户对如何将我们的 BQ25895与我们的 TS5USB410连接有疑问。 以下是问题:
我想澄清一下 BQ25895充电器和 TS5USB410 USB MUX 的一些要点和特性。 我们需要的是自动 USB 检测、无需 CPU 和 SW/FW 的帮助。 如果连接了一个空电池、当器件被连接至一个 USB 端口或者其它电源时、此电路应该自动为电池充电。
- 在 BQ25895上、只要有源极连接到 VBUS 引脚(假设 VBUS 电压> 3.6V)、SW 电压就保持在3.5V。 此假设是否正确?
- 在 BQ25895上、首先发生的情况是:DSEL 引脚变为低电平或开始 输入检测? 我们计划使用 BQ25895的 DSEL 引脚来控制和设置 TS5USB410的 SEL1/SEL2引脚。 DSEL 引脚是开漏输出、我们计划使用可设置 TS5USB410的 SEL1和 SEL2引脚的缓冲器。 当 BQ25895开始输入检测但多路复用器开关延迟时、请告知可能存在的冲突。 BQ25895是否仅检测一次输入?
- 将 DSEL 引脚连接到 SEL1和 SEL2引脚是否会发生冲突? 我们认为仍然需要一个缓冲器。 您是否有更好的解决方案使多路复用器能够实现更自动的切换?
到目前为止、我们要记住的是使用缓冲器来驱动 TS5USBC410I 的 SEL 引脚、如下所示:
REGN_4V8是 BQ25895内部稳压器的输出。 我们的问题是 DSEL 的置位和置位顺序。 我们想到的顺序是:
- TS5USBC410I USB MUX 将输入 USB 线路切换到 CPU 或 BQ25895充电器。
- 默认情况下、USB MUX 将 USB 输入线路连接到 CPU 的 USB 端口、而不是连接到充电器。 (DSEL =高电平、SEL1 =高电平、SEL2 =高电平)
- 当我们的器件连接到 USB 端口时、BQ25895会执行其初始化、直到进入输入检测序列。
- DSEL 应在输入检测期间变为低电平、以便 USB MUX 切换 USB 线路以连接到充电器。 (DSEL =低电平、SEL1 =低电平、SEL2 =低电平)
- 检测完成后、DSEL 线路变为高电平、USB MUX 切换回连接到 CPU 的默认值。
请告知这是否是 BQ25895检测的特性。
谢谢!
此致、
Alfred