This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:超过3A 时会出现短路压降

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726561/lm25085-experience-short-voltage-drop-when-exceeding-3a

器件型号:LM25085

大家好、团队、

当您有机会时、请查看以下客户问题:

我正在为采用3A 器件的 lm25085采用相同布局的新设计。 当输入电压为12.1-17V 且输出电流大于3A 时、我获得良好的输出、但当我超过3A 时、会出现短暂的压降。 这个压降在我的其他设计上、但不影响电路。 我希望将电流限制在3A、但在任何负载下都要保持稳定。 
附件是3.1 AMP 负载下的屏幕截图。 有什么建议吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    示波器截图是否代表输出电压?
    你有什么原理图吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图是 Vout、它是一种 webench 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可能会在3A 之后达到某些电流限制。

    谢谢
    -Arief