This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:输入电源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743221/bq34z100-g1-input-power

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我计划使用BQ34Z100-G1 电量监测计进行电池寿命周期测试。 我将使用 BQ34Z100EVM 数据表中所示的以下配置:

但是、这里没有任何外部电源为 BQ34Z100EVM 供电 、那么 BQ34Z100EVM 的 供电来源是什么? 它是由计算机/电池还是电池充电器产生的? 是否有通过电源为其供电的配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    BQ34Z100 EVM 从 EVM 的 BAT+连接器(而不是从 PC)获取器件电源。 因此、它将从电池或充电器(如果已连接电源、则为电源)获取电源。 除了 EVM 用户指南之外、还提供了有关使用 EVM 的新快速入门指南: www.ti.com/.../sluubv2.pdf

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matt!

    因此、假设我通过以1C 消耗电流的外部直流负载对电池放电。 现在,电量计也将从电池汲取一些电流。 那么、与放电电流值相比、监测计消耗的电流是否会很大? 如果是这样、则会违反1C 处放电的测试条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与放电电流相比、电量监测计电流非常小且微不足道。 您可以在器件数据表中看到典型电源电流值以供参考。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Matt!