This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:数据表可能错误:监控输入电阻(Radc)

Guru**** 2539160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727849/ucd90320-datasheet-possible-error-monitor-input-resistance-radc

器件型号:UCD90320

您好!

在以下数据表中: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd90320.pdf

指定的 ADC 输入泄漏电流和 ADC 等效输入电阻令人困惑。 Radc 不应该是2.5M Ω 而不是2.5k Ω?

我需要知道这一点才能正确连接。

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是2.5KOhms

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是一个串联电阻、对吧?

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是输入线路一直到采样节点的等效电阻、如下所示。

    此致

    Yihe