This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1的 OCD/SCD/OV/UV 保护

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727250/bq76pl455a-q1-ocd-scd-ov-uv-protection-for-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76940INA125

您好!

bq76PL455A-Q1 AFE 是否具有 BQ76940 AFE 等针对 OCD/SCD/OV/UV 的硬件保护?
如果没有硬件保护、意味着它只能由软件保护? 使用 OCD/SCD 保护软件是否安全?

如果我使用 bq76PL455A-Q1 AFE、如何知道电流和电压的值?
它是否直接读取寄存器?  从数据表中可以看出、bq76PL455A-Q1似乎没有库仑计数器?

谢谢你。  

艾利 X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    bq76pl455是一款具有无源平衡功能的电池监控器、也是用于 OV/UV 的内置硬件保护器、适用于汽车新能源应用。
    它不具有电流测量功能、因此不支持 SOC。 您必须扩展诸如 INA125的运算放大器以实现电流测量
    并通过 MCU 端执行 SOC。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    您能否使用 BQ76PL455A-Q1提供有关 SOC 和电流测量的参考设计或示例代码?

     OCD/SCD、那么它只能由软件保护? 软件保护所需的时间可能比硬件要长得多、

    如果我们必须使用 SW 保护 OCD/SCD、有什么注意事项?

    谢谢、  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    SoC 和电流测量 由 MCU 端完成、而不是 bq76pl455。

    我们没有这样的参考 设计和代码。

    谢谢!

    Andy