This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电池放电模式下通过 Bat 引脚对 Sys 引脚的电流限制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725549/bq24296-current-limit-to-the-sys-pin-via-bat-pin-in-battery-discharge-mode

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件:LM3478

 

您好,团队,

我们已将电池充电器用于1s 电池组、电池充电器输出的系统引脚连接到 LM3478升压器输入。

LM3478输出需要5.5V、3.5A 电流。

 

我们面临 VSYS 引脚上的压降以及 Booster IC 的电流要求问题。 这主要是 由于 BATFET 中从 Bat 引脚流向 SYS 引脚的高输入电流造成的。

 我们尝试隔离电池充电器、然后将电池直接连接到升压器输入端、我们看到我们能够从升压器输出端获得3.5A 电流、这似乎升压器电路正常。

 

然后、我们再次连接电池充电器、我们看到、每当升压输出端询问负载 为2.7A 时、由于 sys 引脚上的电压和可用功率下降、升压输出从5.65V 降至3V。

 

我们找到了引脚兼容部件、该部件显示了"BQ2419X"系列、以下行中已写入:

 

你建议什么?

我们是否可以同时订购一些样片并在 BQ24296之前尝试过相同的样片? 我们怀疑主要问题是 BATPIN 到 BQ24296 SYSPIN 的电流限制。

 

您是否认为使用 BQ2419X 系列代替 BQ24296存在任何风险? 如果 有任何硬件更改、请告知我们?

请提供与当前 BQ24296器件以及 BQ2419X 系列相关的所有建议。

 

期待您的最热烈响应。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreenidhi、

     对于3.5A @ 5.5V 的 Iout、我们可以估计电池需要6A 至7A 的电流来支持负载;该电流足以使 bq24296的 OCP 跳闸(最小值为5.5A、典型值为6.6A)。 这可以通过在测试期间监测电池电流来确认、尤其是从电池流入 LM3478的浪涌电流。

    bq2419x 提供的 OCP 阈值确实高于296、但我们处理的电流幅度非常重要、以确保浪涌电流不超过 bq2419x 的限制。

    bq2419x 与296引脚确实有差异、请注意引脚12为 QON、而在 bq2419x 上、引脚12对应于 TS2 (bq2419x 系列中有2个 TS 引脚、如果使用单个热敏电阻、它们可以连接在一起)。