This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 9V→5V 降压的 LMZ31506:LMZ31506设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724992/lmz31506-lmz31506-setting-for-9v-5v-step-down

器件型号:LMZ31506

设置9V→5V 降压时的 LMZ31506

Rset 196 Ω
kΩ 从数据表中可以看出、RRT 为86.6k Ω
Cout 1和 Cout 2的示例
应适当设置每个电容器的容量多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有5V 输出的 LMZ31506所需的最小电容为47uF 陶瓷电容。 (请参阅数据表中的表3)
    可以添加额外的电容以改善瞬态响应。 除了47uF 陶瓷电容外、我建议添加100uF 至220uF 的聚合物钽电容。