This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:低充电电流下的效率

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189163/bq24640-efficiency-at-low-charge-currents

器件型号:bq24640

各位专家:

请告知客户体验中的查询:

我目前计划使用 BQ24640、我知道它专为高电流而设计、但能够通过更改感应电阻器以较低电流充电。 我正在尝试确定哪些组件在降低低电流时的效率方面起着重要作用、以查看这些组件的优化是否会创建更高效的解决方案。 更具体地说、我将尝试 量化更改感应电阻器和后续感应电流将如何影响整体电路效率。  我们当前的思维模式是 FET 具有某种控制此效率的功能、但希望更深入地了解这对我们的电路的影响。 我们的两个主要问题是:

[1]哪些组件可以控制系统效率? 或者控制效率的主要组件是什么?
[2]电源充电电流是否是 FET 特性的函数? FET 特性在系统中的开关电流中发挥着什么作用(如果有)?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    控制从输入到输出的效率 的组件包括高侧和低侧 FET 中的直流损耗、电感器的 DCR、感应电阻器以及电池和输入之间的任何损耗。

    充电电流不取决于 FET 特性。 充电电流调节由第7.3.2节确定。 但是、如果器件像第7.3.11节中所述过热、则热保护将处于激活状态。 电感器电流纹波由输入和输出电压决定。

    请注意充电电流调节精度。 对于传感电阻器上的1.5mV 或更低电压、充电精度大于+/-50%。

    此致、

    Mike Emanuel