This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:从 FW707.10.00升级固件版本

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189172/tps65987d-upgrade-firmware-version-from-fwf707-10-00

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987

您好!

我检查了器件信息寄存器并获得:/TPS65988 HW0030 FWF707.10.00 ZAce1

我可以看到、当我查看论坛时、您提到了一个名为 FW707.10.10的固件。 我可以在 GUI 中看到 TPS65987_88_F707_10_10.bin、但即使在修补之后、我仍然可以得到707.10000版本。

芯片是通过保存 GUI 的二进制文件来升级、还是需要我获取更新的器件?

//此致、Christoffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoffer、

    您是否使用 TPS65987DH PD 控制器和6.1.3 GUI?

    如果你是、你应该是好的。 我们具有您看到的相同的寄存器信息。

    听起来您已经检查过、但最重要的检查是固件基本映像具有正确的文件。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了。 目前我没有获得 BOM、但封装显示为 TPS65987D DH。 我猜是正确的、当我检查右上角时、它会在配置文件支持的器件下列出 TPS65987DDH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoffer、

    是的、您可以使用封装上的标签。 如果您的设置与之前的响应匹配、则应该具有最新的固件。

    谢谢、此致、

    Chris