This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175QUICKSTART-CALC:0电容的含义和计算 NC

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188110/lm5175quickstart-calc-meaning-of-0-capacitance-and-calculating-nc

器件型号:LM5175QUICKSTART-CALC

只是想确认在快速启动工具中为补偿组件计算出的0电容值意味着不需要电容器?  开路?  

此外、我在查看的肖特基二极管数据表中没有提到 NC 值(恢复电荷)。  我如何计算它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否共享您的 Quickstart calc -在这里进行双次检查会更容易。

    数据表中通常给出了反向恢复电荷或电容 (Q =U * C)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5175_2D00_review_2D00_ultraMT.pdf

    我们希望通过自动/拖拉机蓄电池连接向我们的电路提供受控良好的12V 信号。  使用的是相当标准的1N5819型肖特基二极管。  电流为200mA 时、曲线看起来大约为300-350mV。  BOM 中的所有描述都是200mA 肖特基二极管。  但我在我查看的数据表中看不到任何内容、即要输入到.quickstart 字段的 NC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    是的、当它显示0时、它小于1pF、因此不汇编是可以的。 我仍然建议在布局中保留尺寸。 因此、您可以选择在测试期间添加它、并且由于某些寄生原因、这仍然是必需的。

    反向恢复电荷:

    请参阅数据表:

    => Q =U * C

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我假设您的意思是 V 而非 U。 因此我根据15V 最大输入电压和50pF 电容输入了0.6nC。  您是否在我的电路中看到任何红色标志?

    e2e.ti.com/.../LM5175_2D00_review_2D00_ultraMT_2D00_R2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    除了补偿外、看起来还可以。

    对于补偿、您应该尝试获得大于60°的相补角。

    (增益裕度也应>-20dB、最小值-12dB)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!  

    好的、我意识到我输入了实际电容值、而不是输入电容中的降额有效值。  这让我在补偿设计中有更多的空间可以发挥作用、因为我无法在5-20%频率范围内获得60dB 的相位裕度。  

    这看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenny、

    是的、现在看起来正常。

    此致、

    Stefan