This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:ISO5851

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188529/iso5851-iso5851

器件型号:ISO5851

对于 ISO5851 IC、最坏情况下的导通状态导通电阻 ron-max=4欧姆、最坏情况下的输出电阻= 2.5欧姆、不确定这2个电阻的典型值和最小值是多少? 因为 ISO5851数据表似乎没有列出这些值

这些值未列在 ISO 5851数据表中

即使最坏情况下的 Ron 和 ROFF 电阻也未在数据表的电气特性部分中列出、它也以 eq 表示。 第10.2.2.10节示例的第7个。

您可以检查 eq 的 P31。 7以在 ISO5851数据表中看到。

因此、我想您可能无法轻松获得这些典型值

这些 ron-max 和 roff-max 值比 eq 7高一行、您可以在 P. 31中看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    是的、   第31页的 ISO5851数据表应用部分是正确的。  

    Ron_max = 4 欧姆、ROFF_max = 2.5欧姆。

    您在寻找最小值/典型值是否有任何具体原因?  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.谢谢。 Sasi、您是否有 ISO5851的最小值或典型值?

     我假设 Ron_TYP、ROFF_TYP 值小于 Ron_max 和 ROFF_max 值?

     那么、这是否意味着在使用 ISO5851时这些 Ron_TYP 和 ROFF 典型值的损耗更小?

     因为基于 eq。 7在 P.31中、 这些 Ron 和 ROFF 值将影响总开关功率损耗。

    2.关于 eq 中显示的总功率损耗的另一个问题。 7、   

     ISO5851的 DESAT 引脚(引脚2)在 ISO5851驱动相关 IGBT 时是否会导致额外的功率损耗...等等,哪一个 eq 7不包括在内?

    这是因为当 ISO5851驱动相关的 IGBT 时,DESAT 引脚的充电和放电速率将与 ISO5851的输出引脚(引脚6)大致相同,因此该 DESAT 引脚的充电和放电会导致一些额外的功率损耗(均衡)。 7不包括在内?

    谢谢

    日元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    让我 明天回来。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您昨天的回复。 Saai、期待今天收到您的回复、  

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    感谢您的耐心等待。

    开关功率= PSW = VDRV * Qg * f SW/2

    您会注意 到、为栅极充电所需的总功率与内部(导通电阻/关断)或外部栅极电阻无关。 因此  、根据电流电平、为栅极电容充电所需的时间 会有所不同。

    如果内部 Ron /roff 较高、则器件上的功耗将较高、外部栅极上的功耗将较低。 如果外部 栅极电阻  更高、 则器件上的功耗将更低。  

    如果您关注偏置 电源规划-则所需的总功率将基于开关频率。 您可以考虑 Ron、ROFF 最大值、以了解器件还可以根据热要求处理的最大功率。  

    eq 7中不考虑 DESAT 引脚充电功率。 电容充电功率本身要低得多、因为电容越小、电容上的电压也越低。

    DESAT 引脚仅在输出开启时提供电流、根据 DESAT 路径组件选择、功率损耗将为。 [~1k Ω 电阻,高压阻断二极管压降]  

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sasi、  

    我看到、我仍然对两个问题都有疑问、  

    对于 eq 7的结果、很明显、如果您使用较小的内部 Ron / roff 值、例如 Ron = 2.8欧姆而不是 Ron = 4欧姆、roff = 1.87欧姆而不是2.5欧姆、并且具有相同的外部栅极电阻、您将在 eq 7结果中获得较小的功率损耗、因此、如果可能、 我希望知道 Ron 和 ROFF 的典型值和最小值、以便我知道偏置电源将消耗多少功率、以分钟典型值为单位。 和内部 Rron/roff 条件的最大值。   

    对于 DESAT 引脚功耗、当 ISO5851输出引脚6驱动相关 IGBT 负载时、当 IGBT 在正常工作条件下运行时、DESAT 引脚(引脚2)通常会达到多少电压? 如果相关 IGBT 收集到发射极电压降比 ISO5851的 GND2引脚高约2.5V、则当 IGBT 导通时、该内部0.5mA 充电 DESAT 引脚电流将流经 DSAT 二极管和相关串联的1k 欧姆 Dsate 电阻器、其中的 Dsate 引脚 (引脚2)将达到约3.5V,因为0.5mA X1kohm + DESAT 二极管正向压降=0.5V,总压降=约1V, 因此 DESAT 引脚电压在 IGBT 关断时将在约0.5V 之间摆动,在 IGBT 导通时将达到约3.5V。 因此、DESAT 电容器的充电和放电功率不是您说的那么大、并且当 IGBT 导通时、无论 IGBT 是否导通、Vdd2 (usually15V)电源的恒定内部0.5mA 电流都可以被视为持续流向 DESAT 引脚。 该内部0.5mA 电流将流经 IGBT 集电极、当 IGBT 关断时、该内部0.5mA 电流将流经 ISO5851器件 DESAT 引脚2内的放电 FET、 不确定我对该内部0.5mA 工作模式的理解是否正确?

    不确定是否将该内部0.5mA 视为 IO2输出电源静态电流的一部分? 可以在 ISO5851数据表的第7.9节 顶部表的 P. 9中看到。最后一行表示 IO2“输出电源静态电流” 的典型值为3.6mA,因此我认为内部0.5mA 应该是该典型3.6mA 静态电流的一部分。 请确认我的理解是否正确?

    谢谢。 Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    是的、具有较小的内部导通电阻/关断电阻会 降低栅极驱动器的损耗。 但是、对于偏置电源计算、您必须仅考虑最大导通电阻/关断和最大功率损耗。

    此器件没有可用的最小/典型字符数据。  

    仅 当 INP 为高电平时、DESAT 引脚才处于拉电流模式。 当 INP 为低电平时、DESAT 引脚不会处于拉电流模式-但会通过内部 FET 将 DESAT 引脚拉至 GND2。 因此不 需要考虑固定的500uA 电流。

    让我回到您关于静态电流问题的看法。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Sasi、期待您在方便的时候尽早与您取得联系。  

    再次感谢

    Yenwu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yenwu、

    我将关闭此 TT、因为您已为同一问题打开另一个 TT。

    e2e.ti.com/.../iso5851-the-extra-power-loss-in-pin-2-desat-pin-of-the-iso5851-is-included-in-eq-7-of-p-31-of-iso5851-datasheet-or-not

    谢谢

    Sasi