请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好!
出于 测试目的、我尝试通过0x0079 RSOCWrite 寄存器手动将 RSOC 值写入 FG。
但是、一旦0%被写入 FG、PC 就不会以0%更新(保持最后一个 RSOC 值)。 但写入 0x0079 RSOCWrite 的所有其他 RSOC 值都反映在 PC 上。
注意:3s 配置、8970mAh 设计容量和500mAh 保留容量。 已在充电和放电模式下尝试实验。
请在此处提供帮助。
此致。