This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:OPP 突发功能

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189238/ucc14240-q1-opp-burst-function

器件型号:UCC14240-Q1

您好、TI、  

我正在评估适用于 SiC 逆变器的 UCC14240、发现 UCC14240可使用妈妈和婴儿突发实现过功率保护。  

然而、对于我们的应用 、我们认为这可能是不够的、除了 这些之外、我们还希望有一个 papa burst、但我们在数据表中找不到这一点。

Q1:UCC14240能否自行生成 Papa 突发、如果是、时序图是什么?

Q2:TI 是否有任何具有 Papa 突发功能的器件?

问题3:如果无法实现帕帕突发、是否在路线图上添加了帕甚至爷爷爆发功能? 我们被整个家庭树所覆盖