This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:与 BQ24295:Wchich 有显著差异?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718430/bq24297-versus-bq24295-wchich-are-the-significant-differences

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件:BQ24295

比较这两个器件、 我发现这两个器件之间的差异很小。 BQ 24297在 PMID 引脚上显示一个专用5V 输出、在  bq24295设计中、这个引脚看起来"未使用"(电容器除外)。

bq24295重点使用 SYS 作为输出、BQ24297 - sys -pin 具有类似的属性、但在应用中不用作输出。

从我的角度来看、BQ24297可以从 功能 级别的角度(而不是从 IPIn 到引脚...)替代 BQ24295 。 此陈述是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Kellerman、

    BQ24295专为移动电源类型应用而构建。 在这里、充电器输出仅通过 PMID 引脚有效创建~5V 的隔离式 OTG 电压轨。 这是通过禁用充电器(Q1、RBFET)上的反向阻断 FET 来实现的。

    在 BQ24297上、Q1 FET 在 OTG 模式(升压模式)下未被禁用、因此 VBUS 和 PMID 在内部短接在一起。 对于移动电源应用、这并不理想、因为终端用户可以打开可被短接的典型 micro-USB 母连接器。 通常有一个单独的 USB Type-A 母连接器、用于为外部器件充电的 OTG 功能。


    此致、
    Joel H