This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:TPS53219 v.s TPS53219A 版本差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219, TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717268/tps53219a-tps53219-v-s-tps53219a-version-difference

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件:TPS53219

尊敬的先生:

我是否可以知道这两个版本之间的区别? 因为我在数据表中看不到差异。

我的客户以前使用 TPS53219版本进行设计、但现在改为 TPS53219A 版本以设计新项目、

客户想要知道差异在哪里... 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    对于您的问题、TPS53219和 TPS53219A 之间没有区别。 自2011年以来、他们使用的是相同的裸片。 2011年之前、开发团队在 CCM 期间发现了一个跳过模式转换的问题、需要对 TPS53219进行 RTM 后更改。 RTM 后的芯片名为 TPS53219A、以防止现场混淆。 2011年后、TPS53219和 TPS53219A 开始使用相同的掩码集(芯片)。 为了最大限度地减少库存/工厂方面的工作量、TI 网站上的非 A 未进行 NRNDD

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是指 TPS53219 CCM 跳过模式瞬态问题吗? 请问问题是什么?

    主席先生,还有一个请求,是否有任何报告可以提供 TPS53219转换 TPS53219a 的版本? 例如 PCN 报告或其他内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    这不是一个问题,而是为了避免任何潜在问题而进行了更改。 没有 PCN、可订购器件现在为 TPS53219A

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    明白了、谢谢。