This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:请告诉我 Ta =-10°C、Ta =+25°C、Ta =+60°C 时的 PDmax (最大功耗)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717665/tlv757p-please-let-me-know-the-pdmax-maximum-power-dissipation-at-ta--10-c-ta-25-c-ta-60-c

器件型号:TLV757P

您好 E2E 团队。  

我们的一位客户希望在  Ta =-10°C、Ta =+25°C、Ta =+60°C 时降低 PDmax (最大功耗)  

如果您能让我知道这些参数、我将不胜感激。

谢谢、此致。  

Jonathan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    可以使用热性能信息表中提供的信息来估算最大功耗。

    我们可以使用 Theta-ja 指标通过以下公式计算最大功率耗散:

    TLV757P 工作温度范围内的最高结温为125 C;因此、插入 Theta-ja 和 Tj (max)后、我们得到以下结果:

    请记住、电路板布局和与其他热源的接近会影响 LDO 的热性能。  因此、对您的应用进行原型设计和测试仍然很重要。

    非常尊重、

    Ryan