This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:最高环境工作温度

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717551/tps54622-maximum-ambient-operating-temp

器件型号:TPS54622

我们建议 TPS54622的最高环境工作温度是多少?  我看到它具有150C Tj 限制、但通常比  环境允许的值(并获取了测试数据)高得多...  我在数据表中的任何位置都找不到这个。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    我不直接支持此器件、但建议查看数据表中的图40&41。
    这样您就可以了解器件在某些工作条件(功率耗散)下的最高环境温度、而不会超过最大150Tj。
    希望这个帮助 Regards
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、建议使用 WEBENCH 在不同工作条件下获得功率耗散。