This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:LM3424热 NTC 连接

Guru**** 2529030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716555/lm3424-q1-lm3424-thermal-ntc-connection

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3424

大家好、

您能否帮助我的客户解决 LM3424 应用的以下问题? 我想知道后续 NTC 电路是否可行? 我想知道第二个 LM3424的噪声耦合是否与相对较长的路由连接在一起、以及 TSENSE 和 GND 之间连接的小型 CNTC 是否足以解决噪声问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    如果两个接地端没有直流差分、您可以在 TSENSE 的输入端使用电容器来滤除反馈信号。 该电容器将有助于进行高频噪声滤波。

    另一个问题是、由于两个器件上的不同和、感应中可能会出现偏移误差、并且 TSENSE 输入是差分输入。 如果您有一个主器件并将其用作另一个器件的 TREF 输入以及输入端的电容器、也可以消除此差分输入误差。

    谢谢 Tuan