This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:适形电缆

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714887/ucd3138-conformal-caoting

器件型号:UCD3138

UCD3138 (数字 PWM 控制器)是否可以采用保形涂层(引脚和封装)、以提高对恶劣环境(湿度、腐蚀)条件的抗失真度?  有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehrzad、
     

    我们不知道有任何限制(标准 QFN 应用指南中关于 焊点保形涂层风险的规定除外)、因为 TI 尚未使用保形涂层测试 UCD3138。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用具有类似封装的器件中的数据来回答我的客户?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与封装专家讨论这个问题、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehrzad:

    使用具有类似封装的器件中的数据、以便熟悉应用及其缺陷、这听起来是合理的。

    但是、同样、由于 TI 从未测试过保形涂层对 UCD3138的影响、因此我们没有任何数据支持来自类似器件的数据完全适用于 UCD3138。

    保形涂层的典型问题是、在温度循环的情况下、对器件和 PCB 之间焊点的机械应力的影响、以及在封装上的机械应力影响内部的裸片应力时对器件的电气行为的影响。  这些问题需要由您根据具体应用进行评估。

     TI 的半导体产品标准销售条款和条件仍然适用。 这种情况除外;

     

    买方的应用和合规性。

    9.1一般性。 "买方"独自负责其应用的设计、验证和测试、以及遵守与其应用相关的所有法律、法规和安全相关要求。 行业最佳实践通常要求买方对实际应用进行鉴定测试,同时考虑到买方应用可能遇到的环境条件和其他条件。 "买方"表示、对于其应用、"买方"具备创建和实施相关防护措施所需的所有专业知识、能够(1)预测故障的危险后果、(2)监控故障及其后果、以及(3)降低可能导致损害的故障的可能性、并采取适当的补救措施。 "买方"同意、在使用或分发包含"产品"的任何系统之前、"买方"应彻底测试此类系统以及此类系统中使用的此类"产品"的功能。

     

    此致、