This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:确认 VSC 禁用功能的延迟时间

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714691/ucc24630-confirm-delay-time-for-vsc-disable-function

器件型号:UCC24630

你好。

我对 UCC24630有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC24630.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Masazumi San:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    VSC 引脚将在 DRV 电压稳定后感测输出电压。
    VSC 感测点之后不会触发 SR 禁用电压。
    它将需要完成此周期并在下一个周期中触发它。

    因此、基本而言、延迟不是由延迟时间引起的。
    这是因为它已经通过了感应点、并且将在下一个周期中触发。


    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    还有其他问题。

    有关详细信息、请参阅随附的文档。
    感谢 you.e2e.ti.com/.../UCC24630_2D00_2.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Masazumi San:

    对于延迟时间、您可以将消隐时间和采样时间计为延迟时间。 VPC 引脚和 VSC 引脚可以使用相同的采样和消隐时间。 如果 Rtblk=5k、延迟时间大约为203ns+100ns=303ns。 如果 Rtblk=50k、延迟时间将为1us+100ns=1.1us。

    由于采样时间为100ns、因此它应在100ns 内保持低于禁用电压。

    电容器越大、VSC 感应的延迟时间就越长


    此致
    Kevin