This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:输入电流限制功能

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715026/bq24032a-input-current-limit-feature

器件型号:BQ24032A

大家好、

BQ24032A 有两个 AC 和 USB 充电输入。
我认为 USB 具有 ISET2设置的输入电流限制(调节)功能、而 AC 没有。

我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错。 根据 ISET2设置、USB 被限制在100mA 或500mA、并且 AC 上的输入电流限制为2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的支持。

    数据表在何处显示以下内容? 我找不到。
    >交流电上的输入电流限制为2A。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是交流上的最大输入电流。