This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:在 VIN>VOUT (5V)的情况下运行

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715397/tps61256-operation-in-the-case-of-vin-vout-5v

器件型号:TPS61256

您好!

如果在实际应用中将 IC 置于类似(VIN>VOUT (5V))的条件下、IC 是否存在任何问题(损坏或任何其他问题)?

此致、

Hidekazu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    请允许我补充我的问题

    对于 TPS 61256、Vout 设置为5V
    如果 VIN 超过 VOUT (5V)并保持在5V-5.5V 范围内、则应具有0%占空比运行(对于 PMOS 为100%打开)以及 Vin≒Vout 的状态(Vin -负载电流 x FET Ron 精确)。
    将此产品置于此状态(5V < VIN < 5.5V)是否存在导致任何损坏的风险?

    此致、
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    是的,当 Vin>Vo 时,Vo 将跟随 Vin,Vo=Vin-i*FET Ron。   这种使用是可以的、不会造成任何损坏。