This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:内部软启动时间的最大值

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714685/lm76003-max-value-of-internal-soft-start-time

器件型号:LM76003

你好

我想知道 LM76003内部软启动时间的最大值。
数据表仅将最小值和标称值定义为以下值。

它的最大值不可用吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    Max 不是规格、因此我们无法保证数字。 如果您愿意、我可以找到一些测试数据来让您了解该值。 但这不能得到保证。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的回复。
    您能给我发送 MAX 的数据吗? 我知道这是不能保证的。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    Max = 7.1ms、但这不是数据表中的规格、因此无法保证该精确值。

    Sam